This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116F:TLC59116 TLC59116F 之间的差异

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, TLC59116F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996527/tlc59116f-the-difference-between-tlc59116-tlc59116f

器件型号:TLC59116F
主题中讨论的其他器件:TLC59116

您好、先生、

请帮助确认 TLC59116是否可以作为 TLC59116F 的替代解决方案?

如果是、TLC59116 和 TLC59116F 在接口和 FW 方面有何区别?

谢谢!

此致

刘敏

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、您能在这种情况下提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Min、

    TLC59116与 TLC59116F 引脚对引脚兼容、功能几乎相同。 但两者之间有一种不同的方法。

    对于 TLC59116、应在 R-EXT 引脚中连接一个外部电阻器。

    对于 TLC59116F、 LED 电流主要取决于电源电压、LED 的正向电压和串联电阻(RSET)。 在许多应用中、无法调节电源电压和 LED 正向电压。 因此、使用 RSET 来调节 LED 电流。

    对于 TLC59116、最大 LED 电流可通过连接在 R-EXT 引脚上的一个电阻器进行设置。 有关详细信息、请参阅数据表。

    最恰当的考虑

    徐美奈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Monet、

     如果 TLC59116上没有 REXT、它的输出电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Monet、

    非常感谢!

    最恰当的考虑

    刘敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alan:

    如果 Rext 引脚起泡、每个通道的最大电流为25mA。

    最恰当的考虑

    徐美奈