This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:系统端与充电器集成

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250, BQ27532-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995287/bq27510-g3-system-side-integration-with-charger

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件: BQ24250BQ27532-G1BQ27510

您好!  

我对使用  BQ27510-G3感兴趣、但想 知道是否 有任何文档显示了系统侧与充电器器件的集成。 此外、我还想知道在这种情况下如何连接热敏电阻(分压器是否连接到两个器件的 TS 引脚?

或者、如果我在 设计中使用了 BQ24250和 BQ27532-G1、 那么软件端的复杂性是否有所不同、或者这是否由管理充电器的电量监测计实现了平衡?

谢谢、  

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    bq27510适用于采用 CC/CV 型号的充电器。 它需要通过监控恒压阶段的电流来检测充电终止(如果电流降至逐渐减小的电流阈值以下、它将考虑电池已充满电、并且监测计使用此值将 SOC = 100%映射到这些条件下电池的放电深度)。

    监测计无法直接共享热敏电阻。 如果您使用热敏电阻并将其连接到监测计、则监测计依靠其自身的偏置来确定温度、因此您无法共享热敏电阻。 但是、可以使用主机每秒向监测计写入一次温度数据(如果连接到热敏电阻、则可以从充电器获取这些数据)(请参阅 TRM 中的表2-4)。

    关于 bq27532和兼容充电器:这是一个双芯片解决方案、监测计和充电器将协同工作。 配置监测计后、所需的软件极少。 基本上只需读取监测结果。