This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5033:LM5033:弱负载能力

Guru**** 2457310 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM5033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996107/lm5033-lm5033-weak-load-capacity

器件型号:LM5033
主题中讨论的其他器件:TL431

、参数:1 μ A 全桥电路

                2、输出电压:±190V

                3 μ A、电流:25A

在调试期间、空载输出电压正常。 当负载达到3a 时、输出电压仅为22V。  

数据表 显示 COMP 电压介于1.5V-3.5之间、但当电压处于该范围内时、输出电压无法稳定并继续上升。

,、电流补偿电压设置为5V

导致上述问题的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您通过 E2E 进行连接。 如果您的设计在无负载情况下按预期进行调节、但输出电压随着负载电流的增加而下降、则需要检查光耦合器反馈和光耦合器/TL431的偏置。  

    光耦合器偏置和控制环路补偿必须协同工作才能产生所需的性能。 您可以在光耦合器周围构建一个设计完美的补偿器、该补偿器未正确偏置、总体响应/调节性能较差。 以下是一些讨论如何正确偏置光耦合器的好参考文献:  

    1. http://electronicsbeliever.com/how-to-analyze-optocoupler-in-feedback-system/
    2. https://www.edn.com/power-tips-81-make-sure-your-optocoupler-is-properly-biased/

    此致、

    Steve M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将 lm5033用作全桥电路(带反馈电路)?的基准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我搜索了内部 TI 参考设计数据库、找到了一个显示光耦合器反馈的 LM5033示例(随附文件)。 此设计适用于电信直流/直流、因此 VIN、VOUT、POUT 参数与您的要求不同。 但是、使用我之前提供的设计指南和 PMP6946、您应该能够根据自己的需求进行扩展。 祝您设计顺利、感谢您通过 TI E2E 进行连接。

    e2e.ti.com/.../LM5033-PMP6946.zip

    此致、

    Steve M