请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87523-Q1 Thread 中讨论的其他器件:AWR2243、
您好!
我计划使用 LP87523-Q1 PMIC 而不是 LP87524P 为2个 AWR2243芯片供电。
在没有 任何 I2C 编程的情况下、您能告诉我 LP87523的四个降压输出的默认输出是什么?
我知道 LP87524B/J/P 列出了默认值、非常适合 xWR 芯片、但目前该设计应支持 LP87523。
提前感谢
此致