This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3526:当器件被启用时、FLGA 引脚在短时间内变为低电平、导致 CPU 禁用 USB PHY

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3526

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/996337/lm3526-flga-pin-goes-low-for-short-time-when-device-is-enabled-causing-cpu-to-disable-the-usb-phy

器件型号:LM3526

您好,

我的一位客户正在使用 LM3526MX-L 替换 MIC2026-2Y。 (两个部件都完全是 P/P 和低电平有效使能)。

可以正常运行。 对于 LM3526 、我们观察到 FLTA 上的一些干扰、这会导致 CPU 禁用 USB PHY。 我们在另一家供应商上看不到这种情况。  需要知道为什么在器件启用时 FLTA 引脚变为低电平。( TI 和 MIC 器件具有相同的电流限制。 设备未达到电流限制。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    我不确定这种行为的原因是什么、但我建议您按如下方式进行测试:

    1.将 R789从4.7K 改为10K 或更高;

    2.切断/FLGA 上的所有迹线。

     

    此致、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

     更改上拉将在此处提供帮助。 它是开漏引脚。 您能解释一下吗?  

    这些是工厂的生产板。 电路板上不允许返工。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ansel、

    我认为 根据客户原理图、输出电容器值非常高。 当 开关被启用时、这会产生大瞬态电流、并且必须快速为输出端的大电容值充电。 产生的浪涌电流可能超过器件的短路电流限制阈值、从而强制其进入电流限制模式。 电容器充电时采用 LM3526设置的最大可用短路电流。 浪涌电流的持续时间取决于输出电容和负载电流的大小。 由于这不是有效的故障条件、LM3526会将故障标志的生成延迟1ms。

                                  您可以通过删除 2个突出显示 的220uF 电容器来验证这一点。

     

     

    如果您想在 FLAA 引脚上避免此类毛刺脉冲、数据表中给出了一个变通方法。

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dilip:

    是的、我认为您可以通过添加 RC 网络来参考解决方案、这可以解决此问题、无需移除输出电容器。

    此致、

    Ansel