您好!
实际上、我已经将 UCC28019A 用于交流/直流电路板、它的工作电压应该在100V 50/60Hz 至265V 50/60Hz 之间、但对我来说一切都很正常。 在265V 的情况下、当输出电压为400V 时、功率达到1200W、功率因数完美为0.99、电流形式良好。 同样在100V 的情况下、我达到400W、功率因数良好、电流形式良好。 我的问题是、在100V 的情况下、我希望达到550W。 但问题是:
当我达到420W 时、以100V/50Hz 作为输入电压的示例、我注意到在每个半个周期、输入电流中有一个持续5ms 的谐振、我也会听到来自升压电感器的声音 (此电感器的最大均方根电流为8A)。 我的问题是、如何才能消除这种谐振并保持良好的输入电流正弦形状。 以下是用于 UCC28019A 补偿的关键组件:
Vcomp 组件:Rvcomp=25.5kR Cvcomp=10uF,Cvcomp_p=0.68uF。
ICOMP 组件:Cicomp= 1300pF。
Rsense = 0.03 R
- 我尝试添加一个与 Cicomp 电容器串联的100KR 电阻器、我注意到谐振有一点滤波、但它仍然保持电流形式。 我还尝试使用 1.2MR 电阻器和820pF 电容器 Cicomp、但谐振问题仍然存在。 因此、我希望我能在您的帮助和支持下解决这个问题。
提前感谢您的参与。