This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138PSFBEVM-027:突发模式

Guru**** 657930 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138PSFBEVM-027
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995761/ucd3138psfbevm-027-burst-mode

器件型号:UCD3138PSFBEVM-027

你好

我测试 了 UCD3138PSFBEVM-027

在空载条件下、没有突发模式运行。

SYNC FET 处于 PWM 开关状态

如何在轻负载下运行突发模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以访问源代码吗? 如果是、您可以关闭 DPWM0B 和 DPWM1B。 通过使用以下代码:

    Dpwm0Regs.DPWMCTRL1.bit.GPIO_B_EN =1;

    Dpwm1Regs.DPWMCTRL1.bit.GPIO_B_EN =1;

    谢谢、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Sean

    突发模式释放电流约为5A

    我能否调整释放点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yae、

    是的、您可以使其在5A 时进入突发模式。 突发模式开/关基于滤波器输出、 您可以调整与电流相关的阈值。 同时、您需要关闭 DPWM0B/1B。

    此致、
    肖恩