This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14030-Q1:输出波不稳定

Guru**** 2515185 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995340/lmr14030-q1-the-output-wave-did-not-stable

器件型号:LMR14030-Q1
主题中讨论的其他器件:LMR14030

电压

输出5V

输出波不稳定。 这是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否拥有您正在使用的 LMR14030的完整 P/N?

    如果使用扩频版本、SW 波形频率会产生抖动。

    似乎电路仍在 DCM 模式下工作、您可以增大负载电流以检查占空比和频率是否稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的,Andy:

    您能帮我回顾一下我客户的 SCH。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CP53除非与电阻器串联、否则不能使用

    PL1是68uH 还是6.8uH? 68uH 太大

    DP3是肖特基二极管吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      尊敬的 Andy:

      CP53现在未使用。

      PL1为6.8 μ H

      DP3是 肖特基二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路设计看起来不错。

    SW 波形在轻负载时有振铃、抖动可能是由不同的 TRIG 点引起的、请尝试以下操作:

    1.增加负载电流,直到 SW 波形具有固定占空比

    2、电感电流信号三分频

    2或更改示波器 TRIG 设置:调整 TRIG 电平、对 TRIG 信号使用低频率噪声抑制等。