This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:LM61495的负电压限制

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995319/lm61495-negative-voltage-limit-of-lm61495

器件型号:LM61495

大家好、

我们的客户想知道 LM61495的负电压限制。 根据客户、他们 在输入电压为12V 且负载为7.68A 的情况下测试了器件。  负电压为-3.8V、如下面的屏幕截图所示。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    观察波形、您是否正确地参考了输入引脚的额定电压?

    如果是、根据数据表、详细说明了绝对最小额定电压为-0.3V。  

    但是、让我与团队一起检查此引脚上是否有任何电压限制/钳位。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您的回答。 这是客户的反馈

    否、我指的是 SW 引脚。
    我们想弄清楚是否有任何规格或限制可以为我们提供?
    测量值为-3.8V 时、该电压是否正常或存在任何风险?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    如果 VIN 变为负值、则会导通高侧 MOSFET 上的寄生二极管、并从 SW 导通至 VIN。  如果该电流低于器件的电流限值、则非常安全、但如果电流变得非常大、则可能会损坏器件。  

    问题在于它是由外部情况控制的、部件无法保护自己。

    此致、

    Jimmy