This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:0.20 SREC 文件等

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, BQSTUDIO, BQ28Z610-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995480/bq28z610-0-20-srec-file-and-others

器件型号:BQ28Z610
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO

网站上出现的0.20版已经超过2年了,但却突然消失了!  

对任何人的答复都是关于此问题的、为什么我们应该降级到0.17版本是"无答复"或"请切换到-R1"。

从营销的角度来看、可以达成一致、但从工程的角度来看、这是不可能的。

然后、接下来的问题是"是否可以在非 R1器件中也使用1.01 FW?"

我在这里也有几个不同的答复。 目前、我正在将1.01测试到 BQ28Z610中、实际上它们工作正常。

最后一个惊喜是 bqStudio 的最新版本、即 Rel。 1.3.104、在这里、他们只是删除了0.0.0.BQZ 文件中的一些函数来修复它们:因为.bq.fs 文件的生成存在错误(未写入 ROM 代码的某些部分)、他们只是删除了函数、而是进行修复!

像我这样的工程师为解析器编写的代码在制造过程中进行更简单的上传而不是使用 EV2x00工具上传.srec 文件... 感谢大家、我对此感到高兴!

因此,除了良好的产品和改进之外,我们还面临着某种外地援助的移交。 不好意思、这可能不是真的、但这是我看到的。

无论如何,任何需要 FW 0.20原始.srec 文件的人,只要问我,我有它,我没有把它放在垃圾桶里,还没有!

Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maurizio、

    感谢您的反馈。 我们鼓励每个人都切换到 R1版本、因为它包含原始 BQ28z610中的多个硬件错误修复。  BQ28Z610-R1是新硬件版本的固件端口。 因此、我们停止了对旧 BQ28z610的支持、并将我们的工程工作重点放在 BQ28z610-R1上。

    最棒的

    Jessica  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jessica、非常感谢您的快速回复。

    我猜你对我说了什么,你可以从信息的语气和内容中看到这一点。。。。 就像我所说的那样、这是可以理解的、即使它在政治上看起来不正确。

    有关这种情况的明确信息可能有助于我们尽快在-R1上迁移、现在仓库中还有很多 BQ28Z610、我们将使用这些设备、并继续使用同一设备维修旧电池。

    我们还更改了出厂工具、将设置软件与解析器一起使用、将固件上载到 BQ28Z610中、而无需退出设置软件(解析器完全由 SetupSW 管理、 要上传.srec、您知道需要 EV2x000工具及其软件、如 bqStudio)。

    因此、不再有可能为1.01之前的版本制作.bq.fs 文件、如果我们想更新电路板、我们将遇到很大的问题。 您是否理解了这一点、我对团队感到失望?

    如果一年前 TI 向 BQ28Z610添加了停产标志并将-R1标记为有效、我就会知道发生了什么情况。

    现在、是否可以在非 R1器件上使用 FW 1.01?  

    我所作的答复是肯定的,也是否定的 我不需要推荐的内容,我需要“是”或“否”(为什么,请,我是一名工程师,我想了解原因:)。

    再次感谢

    Maurizio