This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:应用查询

Guru**** 2521930 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/995294/lm3410-application-inquiry

器件型号:LM3410

大家好、团队、

我的客户尝试将此 LED 驱动器 IC 连接到其微控制器、输入将来自3.3V 稳压器、每个稳压器将输出12V 和20mA 至4个(共80mA) LED。 我的问题是、如果将 DIM 引脚连接到微控制器上的 PWM 信号、将在该引脚上拉取什么电流? 我不确定是否会从3.3V 稳压器或微控制器上的 PWM 引脚拉取80mA 电流、因为微控制器可能仅消耗10mA 的电流。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    DIM 引脚为高阻抗、因此不会出现接近10mA 的情况、它只是一个控制引脚。  请注意、如果 LM3410的输出在12V 时提供80mA、则从3.3V 汲取的电流将远远大于80mA。  它将超过300mA。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    很抱歉不清楚、如果它们并联所有4个 LED、电流将是80mA、对吧?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    如果 LED 为12V、并且每个 LED 以20mA 的电流运行、总输出电流为80mA、则功率将为0.96W。  如果您将0.96W 除以3.3V、输入电压将变为291mA。  当您提高升压转换器的效率时、输入电流将会更高、超过300mA。

    如果每个 LED 为3V、电流为20mA 并联放置、则不能使用具有3.3V 电源的升压转换器。  您可以将 SEPIC 与 LM3410配合使用。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    祝你一切正常、感谢您的回答。  

    我还想与您一起查看 C2第20页数据表中的计算。  

    结果似乎错误、我 的计算值为0.03uF、采样设计其余部分的所有其他输出电容器大约为2-10uF、这是一个很大的差异。 那么、我应该跟随哪个呢?

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您在数据表中发现了错误。  如果您看一下第14页的等式11、可以看到 deltaIL * ESR 部分会下降、从而使等式部分的 Cout 位于右下角。  如果您交换 deltaVout 和 Cout、则它将成为计算 Cout 的公式。  您在底部 Vout 上方的公式应为 deltaVout、在设计示例中为0.25V、然后计算1.9uF 的 C 值。  根据您的 Rd (LED 的动态电阻)、您离设计示例不远。  您可以从2.2uF 或更高的值开始。

    要计算 Rd、请获取 LED 数据表并找到 VF 与 IF 曲线。  Rd 是运行电流为20mA 时的曲线斜率、Rd = dv//di。  我画一条与曲线相切的线、并在20mA 工作点的每一侧选择两个点以获得该数字(V2 - V1)/(I2 - I1)。  您有四个并联的、因此您必须将该 Rd 除以四。  请注意、如果您的12V LED 灯串由四个 LED 组成、则必须将 Rd 乘以四、因为它们是串联的。

    此致、