请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS798-Q1 你好。
TPS79801QDGNRQ1器件上有3个 NC 引脚。 我可以在数据表中看到、这些引脚没有内部连接、但我找不到有关 如何 处理这些引脚的特定说明。
因此、我希望获得有关这方面的支持。
我们能否将 TPS79801QDGNRQ1 (3、6、7引脚)的 NC 触点连接到 GND?
2、 TPS79801QDGNRQ1 ( 3、6、7引脚)的 NC 触点是否可以保持开路?
谢谢你。