This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53319:具有大 Cout 的奇怪的 Webench 仿真结果

Guru**** 2503735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53319

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994884/tps53319-strange-webench-simulation-results-with-large-cout

器件型号:TPS53319

您好!

我的客户正在使用 TPS53319设计 Vin=12V、Vout=0.88V 和 Iout (max)=2.46A 降压转换器。
他们在 Webench 上仿真了电路。
Cout=33uF 时、仿真结果看起来不错。
但是、当 Cout = 330uF x 4时、仿真结果看起来不是很好。 (请参阅以下测试报告。)

 tidrive.itg.ti.com/.../ab35e6f3-e16a-4f85-8535-3f204ccaf7b4

当 Cout 较大时、该设计为什么不能正常工作?
请解释大 Cout 有什么问题、以及允许的最大 Cout 应该是什么、以确保正常运行。

此致、

希拉诺