This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138128:PSFB 外部同步

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993763/ucd3138128-psfb-external-sync

器件型号:UCD3138128

您好!

如何在每个周期或每4个周期正确同步相移全桥 PWM 的开关频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要更多信息。  您要将频率同步到什么?  绝对值?  是否要使两个器件彼此同步、并使它们具有180度的相位差?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、我们有一个应用手册、该应用手册介绍了将两个 UCD3138128同步在一起的过程。  我们实际上使用了两个由一个 UCD 发送到另一个 UCD 的信号。  有一个慢信号可让其他 UCD 匹配频率、还有一个快速信号可实现180度相位差。   

    然后、我们使用奇妙但复杂的 UCD DPWM 边沿生成和多路复用器内功能将仍然出现的时序差异从死区时间移开、并移到导通时间的中间、而导通时间不会产生太大的影响。  我们有一份非常初步的应用手册、介绍了我们是如何做到这一点的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以有应用手册吗?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信 David 已经有了应用手册、所以我将关闭这个主题。