This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792EVM:关于 VSYS 输出电流和焊盘图案

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161711/bq25792evm-about-vsys-output-current-and-land-pattern

器件型号:BQ25792EVM

您好!

请告诉我 EVM 上的 VSYS 焊盘图案。

客户希望实现 VSYs=5A。
但是、铜箔很薄、无法承受发热。

在后台、他们希望参考 EVM 的焊盘图案。

您能告诉我 VSYS 焊盘图案的铜箔厚度吗?


此致、
Yusuke   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke、

    我们的 EVM 使用2oz 铜、并在通过过孔连接的至少另一层上复制了相同的覆铜平面/覆铜。

    此致、

    Jeff