This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:ECO 模式下的纹波高于预期

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161582/lmr16006-higher-ripple-than-expected-in-eco-mode

器件型号:LMR16006

您好!

我已经测试了 LMR16006X、并且意识到我的负载电流将非常小(~0.2A)、这将使器件进入 ECO 模式。 是否有办法确定它将达到的预期开关频率? 这将有助于我设计输出端的纹波。

此致、

Jerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    最好直接在您的应用电路上测试 FSW。

    请在输出端使用陶瓷电容器以降低输出纹波、您还可以在高侧反馈电阻器上并联添加 CFF (从100pF 电平开始)以降低输出纹波。

    B R
    Andy