This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176-Q1:当 LM5176在升压模式下工作时、HDRV1 MOSFET 可以#39;t 正常打开

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1136208/lm5176-q1-hdrv1-mosfet-can-t-normally-be-opened-when-the-lm5176-works-at-boost-mode

器件型号:LM5176-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5176

您好、先生、  

现在、当我在升压模式下使用 LM5176时遇到问题、希望在输入电压为12v 时获得15.5V 输出电压、即第一个 HDRV1 MOSFET 无法正常打开、输出电压始终为0v。 因此、我像下面的屏幕截图一样检查了 HDRV1 MOSFET 的状态:  

                 

您可以看到、当启动12V 输入电压时、HDRV1 MOSFET 的栅极没有自举电压、最后输出端子没有输出电压。 除 HDRV1 MOSFET 外、我还测量其他三个 MOSFET 的波形、发现 LDRV2 MOSFET 的栅极也为0v、LDRV1的栅极为频率信号、HDRV2的栅极为高电平(7V 左右)。 通过监控输出电压、我无法始终发现在启动期间输出端子上存在任何输出电压。 我的问题是为什么 HDRV1 MOSFET 的栅极 始终为低电平信号? 在无输出电压时、LM5176关断 HDRV1 MOSFET 的原因有哪些?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fuchun、

    感谢您使用 E2E 论坛。 您能否分享您设计的规格、例如输入电压(最小值、最大值和典型值)、输出电压、输出电流和 FSW?

     

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、  

    TI 之前审查过采用 LM5176的设计、输入电压范围为8V 至18V、类型电压为14V。 Iout 的最大电流为7.6A、开关频率为340KHz。  

    当输入电压为12.5v 且输出电流为轻负载条件时、即发生此问题、大约为200mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fuchun、

    感谢您的回复、您能否确定哪个波形是 HDRV1、另一个波形是什么?  

    此外、我无法看到您的 VCC 或您所附的整个原理图。  

    所附的原理图是否已被 TI 审核和接受? 如果是、您能否从启动中发送更多波形? UVLO、VIN、VOUT 等?

    谢谢你

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fuchun、

    由于我们没有收到您的回复、我希望答案足够、或者您能够自行解决您的问题。 如果我的假设错误、请在下方发帖、如果此主题已被锁定、请创建新主题。

    此致、
    Brigitte