This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27320:设置监测计

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1159505/bq27320-settings-gauge

器件型号:BQ27320
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

我 正在使用电动汽车电路板来监控来自电池的电流。 当我在 BQStudio 中编辑监测计的设置时、它们不会上传到板上。 如何将新设置升级到监测计? 校准工作正常、但当我修改设置时、它们在"Registers"窗口中不会发生变化。

如何设计功耗和压降随时间变化的图? 是否可以获得快速刷新测量?  

当我拥有首选配置时、如何将其导出到组装了监测计的其他板? 我能否生成一些头文件以便我的微控制器自动上载它?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    G 您好、

    您能否分享有关"当我在 BQStudio 中编辑监测计设置时、它们不会上传到板"的更多信息。 假设您使用的是 bqStudio 数据存储器选项卡、它是否会在状态栏上显示错误或显示任何消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无 错误或消息。 我可以更改配置、然后将更改写入设备、但 不会显示任何消息。 当我返回"Registers"选项卡时、配置看起来根本没有改变。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    写入将在"Data memory"选项卡上执行。 您是指"数据存储器"、而不是"寄存器"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我在"Data Memory"选项卡中写入设置。 但是、在"Registers"菜单中、我可以看到 在监测计中配置了哪些设置、例如电池容量。 当我在数据存储器应用设置并返回到寄存器时、这些设置看起来根本没有改变。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    某些设置需要复位才能生效。 电池容量是一个计算值。 它不会由于写入数据存储器而立即改变。 只有初始值来自数据存储器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如何重置内容? "初始值"是什么? 如何将真正的电池容量写入监测计中?

    我还提出了更多问题:

    -如何设计功耗和压降随时间变化的图?

    -是否可以获得快速刷新度量?  

    -当我拥有首选配置时、如何将其导出到组装了监测计的其他板?

    -我能否生成一些头文件以便我的微控制器自动上载它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 使用 RESET 命令:TRM 2.1.25部分 RESET:0x0041
    • 初始电池容量信息位于第1.1.10节"器件复位时的初始电池容量"中
    • 使用 bqStudio Registers 选项卡记录电压和电流、然后您可以在 Excel 等任何外部程序中对其进行图形处理
    • bqStudio 首选项允许调整寄存器记录的刷新率。 不过、请务必小心谨慎。 读取频率过高会导致监测计忙于响应通信、并可能导致其无法执行仿真。 我们建议使用默认刷新率
    • 首选配置保存为"Flashstream files"。 此功能在 bqStudio 的黄金映像选项卡中可用。 该文件可由微控制器上传