主题中讨论的其他器件:LM3410
您好,团队
我的客户在其项目中使用 LM3410XQMF/NOPB。
但在测试中、它们遇到了两个问题:
当 Vin=5V 时、FB 引脚为0.6V、而不是0.19V、且连接了备用电池(3.9V 充电)。 由于未知原因未达到50mA 的电流限制。
2.当 Vin=5V 时、断开备用电池。 LM3410消耗大约1A 的高电流并过热。
当 备用电池连接到 Vin=5V 时、我们预期的结果是稳定的充电电流为50mA。 当备用电池断开连接时、 器件会自动受到高电流保护。
您能否就这些问题提供一些意见或建议?
提前感谢您!
此致、
Ivy