This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410-Q1:问题

Guru**** 2520460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993270/lm3410-q1-issues

器件型号:LM3410-Q1
主题中讨论的其他器件:LM3410

您好,团队

我的客户在其项目中使用 LM3410XQMF/NOPB。

但在测试中、它们遇到了两个问题:

当 Vin=5V 时、FB 引脚为0.6V、而不是0.19V、且连接了备用电池(3.9V 充电)。 由于未知原因未达到50mA 的电流限制。

2.当 Vin=5V 时、断开备用电池。 LM3410消耗大约1A 的高电流并过热。

当 备用电池连接到 Vin=5V 时、我们预期的结果是稳定的充电电流为50mA。 当备用电池断开连接时、 器件会自动受到高电流保护。


 您能否就这些问题提供一些意见或建议?

提前感谢您!

 

 

 

此致、

Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    什么是输出负载、多少个 LED 以及什么是 LED 正向电压?

    D3011的用途是什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    很抱歉、描述不清楚。

    客户使用 LM3410XQMF/NOPB 为3节镍氢备用电池提供50mA 的充电电流。

    因此输出负载为 3节镍氢备用电池(总电压为3.9V)、不适用于 LED。

     2. D3011功能是在启用备用电池为 T-box 供电时从接地端汲取高电流以形成环路。

    3.对于 CN3000、

    引脚1: 备用电池正极

    引脚2:备用电池内部热敏电阻

    引脚3:备用电池负极。

    如果您有任何问题、请告诉我。

    谢谢你。

    Ivy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ivy、

    输出电压需要高于升压转换器的输入电压。  您能否查看 IC、开关节点和 Vout 的 Vin?

    如果输入电压为5V、输出电压为3.9V、则会消耗过多电流、因为这是一个升压转换器。  输入通过升压二极管和电感器进入输出。

    如果您断开电池并使输出端开路、则会损坏 LM3410、因为原理图中没有 OVP 电路、请参阅数据表第14页的第8.1.1.7节。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Irwin,

    感谢您的评论、这真的很有帮助。

    我们似乎已经找到了问题的原因。

    非常感谢!

    此致,

    Ivy