请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28610 
对于440Vac、使用上述控制电路需要进行哪些修改。
MOSFET、变压器 将根据整流峰值电压进行选择。
请建议对控制电路部件进行所需的改动。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Arun:
UCC28610的几乎所有引脚都是"低电压 引脚,因此无需进行特殊修改。 但所有 X-CAP 和大容量电容器额定电压都应 注意。 您必须更改为更高的额定电压。 我的建议是、您可以下载用于您的设计的计算工具。
谢谢。