您好!
我对如何使 UCC27OH 的输出作为数据表发挥作用有一些疑问。
根据第5页的信息、输出 VLO 和 VHO 的最大值为 VDD+0.3和 VHB+0.3。
这里是我在 PSpice 中的电路和仿真结果、一切看起来都很好。 VLO 和 VHO 都几乎达到 VDD (7V)。
但是、当我使用同一电路进行实际测试时、我得到了一个偏心波形。 下一幅图像是 VLO、它显然小于预期值。 VHO 几乎与 VHS 相同、因此高侧的输出接近于零。 这个波形很难驱动 MOS。
谢谢
Auold