This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R2:单节电池电量监测计

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994823/bq27z561-r2-single-cell-fuel-gauge

器件型号:BQ27Z561-R2

您好!

你好。

我们的客户正在寻找单节电池的电量监测计。 但是、他们注意到 Vbat (有时是 Vcc)约为2.0V、并且他们正在寻找具有1.5V 的 Vbat。 BQ27Z561-R2是在这种条件下工作、还是我们的器件满足其要求?

谢谢你。


此致、

Cedrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cedrick、

    bq27z561-R2的电量监测计具有最低的电压范围。 我们的监测计都无法支持低至1.5V 的电压、因为大多数1S 应用都将关断电池以确保2V 左右的安全性。

    此致、

    Wyatt Keller