This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63021:输出电压设置和范围

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63021, TPS63020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994447/tps63021-vout-setting-and-range

器件型号:TPS63021
主题中讨论的其他器件: TPS63020

尊敬的 Sirs:

我们希望在设计中使用 TPS63021芯片。 我从数据表中了解到、TPS63021在 FB 引脚上包含内部分压器。 电气特性表明 TPS63021_FB 输入阻抗(很明显、内部 R1 + R2之和)等于1M Ω。  

我对 TPS63021有一些疑问:

  1. 我能否在 FB 和 Vout 引脚之间添加一个额外的电阻器 Rext 以更改输出电压电平(Vout)?
  2. 我可以使用 FB 和 Vout 引脚之间的 Help Rext 设置什么 Vout 范围?
  3. 我可以设置 Vout = 3V3吗? 对于 Vout = 3V3、我应该在 FB 和 Vout 引脚之间设置什么 Rext 值?
  4. ​​TPS63021芯片内 FB 输入(引脚)处的 Rup 和 Rdown 电阻器的值是多少(图4)。 数据表的功能方框图(TPS63021)?
  5. 我能否使用帮助 Vout = Vref *(1+(Rext + RPU)/ Rdown)等式设置 Vout 电压? 其中 Vref = 0.5V、Rext - TPS63021芯片内 FB 和 Vout 之间的电阻器、Rup 和 Rdown 电阻器。 它是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    我不建议这样做、因为集成电阻器在工艺和温度范围内具有很大变化。 如果您使用外部电阻器更改 VOUT、VOUT 会有很大变化。 为什么不使用 TPS63020

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jusper:

    感谢您的回复。

    客户在本论坛上发布消息时遇到一些问题、因此我提供了他的回复、如下所示。

    尊敬的李嘉柏先生:

     非常感谢您的回答! 此问题适用于我们的公司。 但不幸的是,我没有收到我们问题的完整答案。

     我们的设计包含 TPS63020芯片。 我们在购买和交付 TPS63020芯片时遇到问题。 TPS63020和 TPS63021是引脚对引脚芯片。 我想暂时将 TPS63021而不是 TPS63020设置到我们的电路板上。

     在我们的设计中、TPS63020的 Vin=2V2-5V2/Vout = 3V3/Iout max = 1A。

     我能否回答上一个帖子中的问题以全面了解 TPS63021芯片的操作?

    1. 我可以暂时在设计中使用 TPS63021代替 TPS63020吗?
    2. 对于 Vout = 3V3、我应该在 FB 和 Vout 引脚之间设置什么 Rext 值?

     此致、

    鲁斯兰

    开发工程师、俄罗斯 Perm 堡电信公司。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    斯拉瓦、

    TPS63021是 TPS63020的固定3.3V 器件。 它可以代替 TPS63020。 对于固定版本器件、FB 引脚应连接到 VOUT、因此 Rext 为零。 请参阅第4页中的引脚功能说明。