This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28704:PSpice for TI -默认模型 isn#39;t 用于瞬态分析。

Guru**** 689970 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, UCC28704
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/994539/ucc28704-pspice-for-ti---default-model-isn-t-working-for-transient-analysis

器件型号:UCC28704
主题中讨论的其他器件:UCC28700

大家好、

我的客户正在尝试在 PSpice for TI 上模拟此器件、但该器件未启动。 这有什么问题吗? 这是 PSpice 为 TI 提供的默认设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    此帖子的标题是指 UCC28704反激式控制器、但所示的原理图包含 UCC28700。  
    我下载并成功运行了 TI 网站上提供的 UCC28704模型。

    对于 UCC28700模型、我没有这样做、但我希望它也能像下载的那样工作。
    与 UCC28704模型相比、显示的原理图似乎已经过修改 、方法是用750V 脉冲序列 代替较低电压直流源。  我认为该模型展示不起作用、因为这样一个电压下的脉冲序列不适合该拓扑和控制器。

    请从 TI 网站下载标准模型并首先运行。  然后、根据需要 在有限的阶段进行修改(避免一次进行大量更改)、以验证每个修改的阶段的功能。  

    此致、

    Ulrich