This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:充电电流不会增加

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ25792, BQ25792EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992872/bq25792-charging-current-not-increasing

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他部件:EV2400、、

您好!

我将 BQ25792用作3S1P 电池充电系统的升压充电器。 我使用 EV2400和 Battery Management Studio 将充电电流 REG03寄存器更改为3000mA。 但充电电流不会超过1.2A。 例如、如果我将充电电流设置为500mA、这意味着它工作正常、充电电流达到500mA。 但在我的情况下、充电电流必须为3A。 帮助我解决问题:

输入:最大12V/5A

电池:锂离子电池- 3节串联电池和1节并联电池

充电电压:12.6V

所需充电电流:3A

当前情况:

最大输入电流:1.240A

电池充电电流:1.186A

我附加了寄存器文件和原理图。

e2e.ti.com/.../BQ25792_5F00_3S_5F00_1P.txt


e2e.ti.com/.../Battery-Charger-3S4P_5F00_REV.pdf

此致、

Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishanth、

    输入电流限制是 ILIM_HIZ 引脚或 IINDPM 寄存器设置的值中的较低者。  根据您的原理图、输入电流限制设置为~1.45A。  从寄存器转储中、REG14报告 ILIM 引脚已启用、因此输入电流限制为1.45A、这正是 REG19报告的情况。  不过、我感到困惑的是、状态寄存器1B 未显示充电器的 IINDPM 处于控制状态。  您的电路板布局是否遵循 BQ25792EVM 电路板布局布线、尤其是 PMID 和 SYS 电容器?  否则、充电器可能无法正确调节电流。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回复...关于发热问题和电流调节、我已经更新了 PCB 布局、请检查并告知我进一步进行 PCB 版本2的制造...

    e2e.ti.com/.../BOOST-CON_2D00_V2_2D00_gbr.rare2e.ti.com/.../BOOST-CON_2D00_V2_2D00_GERBER.pdfe2e.ti.com/.../LI_2D00_ION_5F00_BATTERY_5F00_CHARGER_5F00_BB_5F00_V02_5F00_02.pdf

    此致、

    Nishanth M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nishanth、

    电路板布局的顶层和底层与 EVM 的顶层和底层相似。  但是、该 EVM 具有2个内层、具有冗余电源(VBUS、PMID、SYS、BAT、GND)平面/覆铜、有助于降低功耗。  在该封装中、所有引脚均会产生功率耗散。  因此、即使引脚是低电流数字引脚、通过更宽的布线/覆铜连接到这些引脚也有助于降低功耗。  请在尽可能多的引脚上添加更多铜/更宽的布线。

    此致、

    Jeff