This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546C20A:WEBENCH 电源设计器-无法将开关频率设置为高于568kHz、电感器值与数据表建议值不同

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS546C20A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/993561/tps546c20a-webench-power-designer---unable-to-set-switching-frequency-above-568-khz-inductor-value-different-than-datasheet-recommendation

器件型号:TPS546C20A

您好、专家

我的客户正在 WEBENCHRegistered 电源设计 器中创建以下 TPS546C20A 设计。

WEBENCH 中的 TPS546C20A 降压稳压器、Vin min = 5V、Vin max = 5V、Vout = 3.3V、Iload = 6.5A max、Iload min = 6A。

以下是报告的问题:

  • 出于某种原因、它不允许我选择700kHz 的开关频率。
  • 此外、我还使用了数据表来计算开关电感器值、但是 WEBENC 工具生成了一个具有不同尺寸电感器的设计。

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPS546C20A 具有最短的"关断"时间(低侧 FET 导通时间)、从而允许低侧 FET 使用低侧 FET Rdson 收集电流感应数据。  这限制了66%占空比转换比的开关频率。

    由于占空比限制、Webench 阻止您创建无法支持您所需输出电压的设计。

    对于电感器、Webench 使用与数据表中的公式类似的公式来生成一系列电感器值、然后选择最符合尺寸、效率、 和成本、因此它的确切值可能与您计算的值不匹配。