This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22918-Q1:TPS22918-Q1

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22918-Q1, TPS22919-Q1, TPS22919, TPS22918
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992982/tps22918-q1-tps22918-q1

器件型号:TPS22918-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22919-Q1TPS22919TPS22918

您可以参考 22918q1的反向泄漏电流吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以参考 22919q1的反向泄漏电流吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    对于 TPS22918-Q1:

    对于 TPS22919-Q1:

    谢谢、

    Shreyas Dmello

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果  IOUT 有输入电流、VIN=0、VOUT=3.3V? 多少钱?

    Vin = 0、Vout = 5.5、Iout =?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、用户:

    TPS22918和 TPS22919没有任何形式的反向电流阻断。 这意味着、在直流条件下、如果 Vout 大于 VIN、器件内部的体二极管可以将电流从输出传导至输入。 因此、我们不会对任何形式的反向泄漏进行规范。 所有泄漏规格如上所示。