This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25618:移除 VAC 后、VBUS 保持在4.5V

Guru**** 2741145 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25618

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992629/bq25618-vbus-held-at-4-5v-after-removing-vac

器件型号:BQ25618

你好!

我对 BQ25618有几个问题、希望这里的人能够提供帮助。

第一个也是最紧迫的一个问题如下:

  • 当使用电池时、系统正确启动、寄存器0x08 = 0x00、寄存器0x0A = 0x00
  • 插入 VBUS 为5V 的 USB、电池开始充电、寄存器0x08 = 0x34、寄存器0x0A = 0x80
  • 拔下 USB 插头、会发生三件事情之一(顺便说一下、我每5秒轮询一次寄存器、因此项目2可能会一直发生、但由于时序原因、我没有看到它)
    1. 系统恢复正常工作、由电池供电、寄存器0x08 = 0x00、寄存器0x0A = 0x00
    2. 系统短暂进入 VINDPM 模式、寄存器0x08 = 0x00、寄存器0x0A = 0x40、然后恢复正常工作、寄存器0x08 = 0x00、寄存器0x0A = 0x00
    3. 系统进入 VINDPM 模式并保持在该模式下、VSYS 和 VBUS 均为4.5V 并由电池供电、电池使用量显著增加~50mA、而不是~6mA、寄存器0x08 = 0x34、寄存器0x0A = 0xC0
  • 有时、当我第一次插入 USB 时、系统会立即进入 VINDPM 模式、并从电池汲取额外的电流、而不是为电池充电或仅由 USB 电源供电。 我怀疑这是由上面导致3的同样原因引起的。

第二个问题是、当我尝试通过 USB 为器件供电而未连接电池时、器件无法正确启动。 有时、它可以正常工作、但在大多数情况下、它似乎不会将 VBUS 传递到 VSYS、电源也不会启动。

下面是我连接充电器的方法:

感谢您的任何帮助!

谢谢、

Justin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    对于第一个问题、我有几个问题:

    1.适配器不存在时是否处于升压模式(OTG)?

    2.您的电池电压是多少?

    我之前在该 IC 上观察到过浮动电压、我们通常建议在 VBUS 上使用10k 下拉电阻器连接 GND。

    第二期:

    启动时您的系统负载是多少?

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    感谢您的观看。

    1.插入 USB 之前? 否 充电器处于默认模式、不会写入 I2C 以将其置于主机模式。

    2.电池电压约为3.8V (完全充电的 LiFePo4)。

    由于我使用电阻分压器为 CPU 的 USB VBUS 检测引脚提供输入,因此 VBUS 与 GND 之间有一个下拉电阻器。 除了充电器、这是 VBUS 上唯一的事情。 最初大约为150k (100k 和47k)、但我在测试此问题(2k2和1k)时将其降至3k2、没有变化。

    启动时的系统负载非常低,低于50mA,我不确定浪涌,而不是在办公桌上检查(上午2点29分)。

    谢谢、

    Justin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    您是否可以将47pF BTST 电容互换为47nF? 我只是注意到了这一点、这可能会有所帮助。

    此致、

    Ricardo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你是 Ricardo 的冠军! 这似乎解决了所有问题!

    非常有趣的是、当我购买原型运行及更高版本的组件时、我购买了一卷47nF 电容器、当我去构建电路板时、我对电路板的用途感到困惑。 我必须已经发现了问题、但没有标记原理图。 这是一个很好的过程中的教训:-)

    Justin。