This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:如何使用 POWERHOLD

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991268/tps65916-how-to-work-powerhold

器件型号:TPS65916

大家好、

与 E2E 主题相关、客户希望在 POWERHOLD 模式下 POWERHOLD 为低电平时激活 ACT2OFF 模式、因为它尚未工作。

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/power-management-forum/950789/tps65916-powerhold-doesn-t-work

他们 认为 POWERHOLD 由 OTP 设置、当 AUTODEVON 为0h (功能未激活)时、它将继续作为 POWERHOLD 模式工作、对吧?

如果没有、您能建议如何工作?

此致、
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、数据表中的这2条语句解释了进入关闭状态的优先级。

    (5) DEV_ON 事件的优先级低于其他 ON 事件、这意味着 DEV_ON 仅在没有其他开启条件使器件保持活动状态(POWERHOLD)时才强制器件进入关断状态。

    (6) POWERHOLD 事件的优先级低于其他 ON 事件、这意味着只有在没有其他 ON 条件使器件保持活动状态(DEV_ON)的情况下、POWERHOLD 才会强制器件进入关断状态。

    Thant 表示当 DEV_ON 设置为0时、POWERHOLD 将器件转换为 OFF 状态。

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员

    让我继续提问。

    DEV_CTRL 寄存器(地址= 1A0h)的 DEV_ON 的初始值为1h。 这是否意味着如果您将其设置为0h、您将处于 POWERHOLD 模式?

    此致、

    T.Kase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正确的做法是、对于 TPS65916的两个发布版本、AUTODEVON 被禁用、因此不应通过 PMIC 设置 DEV_ON 位、并且 POWERHOLD 变为低电平应启动 ACT2OFF、前提是没有其他上电请求。 它们是否能够读取中断的寄存器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、团队成员

    在 POWERHOLD 模式下、如果 POWERHOLD 引脚变为低电平、它将是关闭请求、那么它是否不会转换为 ACT2OFF?

    我们希望创建一个电源保持模式状态。

    为了进入电源保持模式、我应该从 OTP 初始设置中执行什么操作?
    我们不了解读取中断寄存器和 POWERHOLD 模式之间的关系。

    复位后 DEV_CTRL 寄存器(地址= 1A0h)的 DEV_ON 在寄存器映射中描述、何时达到1h。

    是否需要将其设置为0h? 是否可以在1h 进入电源保持模式?
    如果禁用了 AUTODEVON、这是否意味着 DEV_ON 的值不相关?

    此致、

    T.Kase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当使用 POWERHOLD 作为主 PMIC 控制时、只要没有门控条件、就可以使用 OFF2ACT 和 ACT2OFF 来启用/禁用 PMIC。

    例如、如果表5-2中的任何触发器、OFF2ACT 将不会随 POWERHOLD 的上升沿而发生。 ON 请求门控条件处于活动状态。

    同样、 如果表5-1中有任何触发器、则 ACT2OFF 不会发生。 可使 PMIC 保持开启状态的请求。 这包括 表5-12中的所有触发器。 按请求列出的中断源=始终或[是(如果 INT 未屏蔽)& INT 未在相关用户指南中针对特定器件型号屏蔽]

    请注意、此处并未提供数据表中的"POWERHOLD 模式"或"AUTODEVON 模式"示例。 这是第三个选项、其中 POWERHOLD 既是打开事件、也是关闭事件。 如果您想在实际中看到它、可以订购 EVM: https://www.ti.com/tool/TPS65916EVM 

    感谢您强调寄存器映射默认显示 DEV_ON = 1h -我认为这不准确。 我认为该位取决于 AUTODEVON 位、并且由于这些 OTP 引脚禁用了 AUTODEVON、DEV_ON 的默认状态应为 OH。 如果它是1h、我希望它是通过软件设置该位。 当 POWERHOLD 变为低电平时 PMIC 未禁用时、您能否为系统提供寄存器转储? 查看此信息有助于确定是否存在门控条件。