This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于半桥反激式的栅极驱动器 IC

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27524, UCC27517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992890/gate-driver-ic-for-half-bridge-fly-back

主题中讨论的其他器件:UCC27524UCC27517

TI 为半桥反激式转换器提供了哪些栅极驱动器产品。

反激式变压器的初级与高侧和低侧 MOSFET 串联。

在充电阶段、两个 FET 都导通、以对变压器的磁芯进行充电。

在反激阶段、两个 MOSFET 都关闭、而内核崩溃和传输

电荷。

由于变压器的初级与高侧 FET 的源极和 LO 侧串联

FET 的漏极必须同时打开和关闭两个 MOSFET、而不会出现 NO

之间的延迟。  流经 MOSFET 的峰值电流为5安。

我可以提供两个外部直流/直流转换器来为您推荐的电路供电 IF

必要。 同时、我使用具有自举电路和的栅极驱动变压器

两个发射极跟随器晶体管来驱动栅极。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的联系。

    对于半桥、您似乎需要一个 IC、它将以最小的延迟同时启用高侧和低侧通道。  

    我在下面列出 了您可能会发现兼容的驱动器列表(最小通道间延迟、不允许 HO 和 LO 同时导通的互锁)、具体取决于您的栅极驱动电压、总线电压和 FET 上的栅极电荷。 这些驱动器还需要为高侧电源提供隔离式偏置、因为 HO 和 LO 都将同时导通。

    关于栅极驱动变压器部分、我建议使用 UCC27524或 UCC27517来替换所连接的栅极驱动变压器设计中所示的分立式晶体管。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    -Mamadou