This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24072:是否找到了 IC 进入 USB-100并应处于 USB-500中时的根本原因?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24072, BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992801/bq24072-was-the-root-cause-of-the-ic-entering-usb-100-when-it-should-be-in-usb-500-found

器件型号:bq24072
主题中讨论的其他器件: BQ24074

 在 USB100而不是 usb500中进行 bq24072充电的相关问题、如果可能、我想知道根本原因是什么。 此外、如果改用 BQ24074、我们如何避免这种问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ajay、

    bq24072/BQ24074器件在配置为 USB-100时将进入 USB100。 这不应该是一个问题。  

    根本原因无法确定、因为 IC 是如何获得的。