This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:bq25703A 增加充电电流的方法

Guru**** 2544370 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992521/bq25703a-bq25703a-increasing-charge-current-method

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他器件: BQ25730

大家好、TI 朋友

我们正在寻找1s2p 充电解决方案、希望充电电流能够支持4.4V/9A。

但是、bq25703A 的最大充电电流似乎是8128mA、不符合我们的目标。

我们是否可以通过将 SRP/SRN 感应电阻从10mil 更改为5mil 来将充电电流提高2次、以满足我们的要求?

谢谢

BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ25730是一款全新器件、自然支持5m Ω 电流感测。  建议改用 BQ25730。