请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS54260-Q1 大家好、
我的一位客户正在 使用 TPS54260-Q1稳压器
根据数据表第6.5节,启用阈值电压(最小值、最大值)是否为25度或-40至150度 C?
如果提到25度、您能 在 -40deg C 至70deg C 的 EN 阈值方面提供帮助吗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的一位客户正在 使用 TPS54260-Q1稳压器
根据数据表第6.5节,启用阈值电压(最小值、最大值)是否为25度或-40至150度 C?
如果提到25度、您能 在 -40deg C 至70deg C 的 EN 阈值方面提供帮助吗