This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:CCWD=1nF、SET0=0 &SET1=1设置下的有效窗口

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/992519/tps3850-valid-window-under-ccwd-1nf-set0-0-set1-1-settings

器件型号:TPS3850

尊敬的团队:

 我对 CCWD=1nF、SET0=0和 SET1=1设置下的有效窗口有疑问。

有效窗口的周期为 tWDL (max)到 tWDU (min)、如"图27 "所示。 TPS3850窗口看门狗计时"。

 

 

但在 CCWD=1nF、SET0=0和 SET1=1设置下、

  • tWDL (max)= tWDU (max) x 0.75 =(1.15 x tWDU (typ)) x 0.75 = 0.86 x tWDU (typ)
  • tWDU (min)= 0.85 x tWDU (typ)

tWDL (max)将长于 tWDU (min)。 则有效窗口周期变为减去时间。

 CCWD=1nF、SET0=0和 SET1=1下的有效窗口是否有效?

 

 

我期待你的答复。

谢谢你。

 

此致、

 

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ninomiya-San、

    是的、CCWD=1nF、SET=0且 SET=1的条件是一个有效的设置。  我们还在窗口看门狗功能部分的 EC 表中列出了免责声明。  请参阅以下内容: