This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 自振荡隔离式电源建议

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/991400/self-oscillating-isolated-power-supply-recommendation

大家好、我想设计一个低功耗、自振荡的隔离式电源。 输入为100VAC 至265VAC、输出为5V、0.2安培。 为了使其具有成本效益、我想使用简单的自振荡隔离型反激式拓扑来设计它。您有没有

我想设计一个低功耗、自振荡的隔离式电源。

输入为100VAC 至265VAC、输出为5V、0.2安培。

为了使其具有成本效益、我想使用简单的自振荡隔离型反激式拓扑来设计它。
您是否有此自振荡电源的设计公式?

您可能拥有的任何设计解决方案?

此致

阿图尔