请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
大家好、我想设计一个低功耗、自振荡的隔离式电源。 输入为100VAC 至265VAC、输出为5V、0.2安培。 为了使其具有成本效益、我想使用简单的自振荡隔离型反激式拓扑来设计它。您有没有
我想设计一个低功耗、自振荡的隔离式电源。
输入为100VAC 至265VAC、输出为5V、0.2安培。
为了使其具有成本效益、我想使用简单的自振荡隔离型反激式拓扑来设计它。
您是否有此自振荡电源的设计公式?
您可能拥有的任何设计解决方案?
此致
阿图尔