This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61096A:最大电流限制

Guru**** 1257150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61096A, TLV61046A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/990760/tps61096a-max-current-limit

器件型号:TPS61096A
主题中讨论的其他器件: TLV61046A

您好、TI 专家、

我的要求如下:

VIN=2.5~3.3V

Vout=12V

Iout 最大值=80mA

我们的设计选择 TPS61096A、以满足上述要求。

但是、当我尝试使用 WEBENCH 电源设计生成原理图时、会出现一个错误、警告已超出电流限制、但最大电流为0.5A。

您可以看到该工具将电流设置为0.05A。 请检查一下。 此外、还请检查  TPS61096A 能否 满足我的要求?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    TPS61096A 的输入电流峰值仅为0.5A、而不是输出电流。

    请针对您的应用尝试 TLV61046A。