This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:基于 BQ76952 IC 的堆叠解决方案

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1160919/bq76952-bq76952-ic-based-stacking-solution

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件:BQ79616-Q1

您好、专家、

我们的现有 BMS-15S 基于 TI 的 BQ7695202。 我们还希望将这些 BMS 堆叠在3x3矩阵中,以形成144V 电池组。
即3个串联 BMS 以形成一组、并联总共3个此类组。

请帮助我们实现这一壮举。 集成电路。

此致
Govinda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Govinda、

    如果每个电池监控器都在控制保护 FET、这可能会变得非常复杂-我不确定如何并行处理。 我们没有任何3x3矩阵示例。 对于堆叠2个以上的器件、我们通常建议查看 BQ79616-Q1、该器件设计用于通过菊花链通信堆叠。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    正如我先前提到的、我们拥有容量为100Ah 的15S BMS、我们希望拥有容量为300AH 的45S、为此、我们需要串联连接3-BMS、然后并联三个这样的45S、以实现45S 和300AH。

    在 E2E 论坛本身、许多用户已经使用具有菊花链通信功能的 IC 开发了 BMS。 但大多数仅串联(不是并联)。 在进一步开发之前、Hencd 希望 确保 菊花链通信是否能够提供串联和并联的所有单独 BMS 的数据、同时还想让我了解如何(连接方面)能够实现这一点。

    此致、
    Govinda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Govinda、

    并行使用监控器并不常见、但通常电池单元与单个电池监控器并联使用。 我们没有将并行模块一起使用的推荐拓扑。 如果模块处于不同的电压、它们将相互并联充电。 如果这种行为不是很理想、您需要制定一个计划来控制 FET、以便仅在并联电池组处于相同电压时才允许它们连接。

    很抱歉,我无法提供进一步帮助。 为什么要为每个并联电池组单独使用电池监控器?

    此致、

    Matt