请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ75614-Q1 您好!
由于芯片短缺、我们希望 在同一系统中同时使用所有3个 bq7561x 芯片(bq75612、bq75614和 bq75616)。 我们不使用汇流条/电流感应功能、我们仅测量12节电池、这是可行的吗? 我们可能在同一系统中有一个电池组(有许多12节电池模块串联)、这些芯片的不同组合。 执行此操作是否存在任何潜在问题? 我认为通信应该起作用、并且寄存器映射是兼容的?
此外、我认为、对于 BBP/BBN 和 SRP/SRN 引脚、它们应该在 PCB 中保持开路? 我是否应该进行任何硬件更改才能添加此类兼容性?
此致、