This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74610-Q1:LM74610-Q1:仅使用 PSU1

Guru**** 1482555 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74610-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161517/lm74610-q1-lm74610-q1-using-only-psu1

器件型号:LM74610-Q1

各位专家:

你好。

我们的客户有以下问题。 请提供建议。

我的案例中有两个、我仅为 PSU 1供电、PSU 2从未上电、在这种情况下、我的 PSU1整体 Oring 电路是否会正常工作?

对于我使用的同一个 IC、IAUC100N08S5N043ATMA1、您能不能帮助我了解如何确认 MOSFET 中是否会产生所需的体二极管电压0.48v 以将其导通?



请保持安全。

此致、

乔塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。  

    感谢您的支持!

    我们将在下周初再次讨论这一问题。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好。

    在您的电路中、如果仅为 PS1供电而未 为 PS2供电、则 Vout 将由 PS1供电、PS2路径中的 LM74610-Q1将保持其 MOSFET 关闭。  

    您可以查看  IAUC100N08S5N043ATMA1数据表中的下图、以了解体二极管电流与正向压降特性。 在最小负载电流(您的设计规格)下、正向压降应大于0.48V。