This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:ILIM 设置变化上的延迟时间

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162876/bq25713-delay-time-on-ilim-setting-change

器件型号:BQ25713

大家好、

客户发现 VSYS 在适配器插件和 ILIM 上拉时会出现电压升高。 我还可以在 EVM 上重复此现象。 波形和测试条件如下所示。

1.为什么 VSYS 在适配器插件后上升?

2.如果 ILIM 引脚设置0V、充电器是否可以在 上电后使用0x0E/0Fh 设置输入电流限制?

3. ILIM 上拉并延迟约120ms 后,VSYS 为什么会改变?

测试条件:  

适配器电压:15V

电池电压:8.5v

系统负载:2.5A

电池充电电压/电流:8.8A/1A

客户电路板波形:

在红线之后、寄存器是  

  1. 32h 位7=0
  2. 0E0Fh =3100

EVM 波形:

CH3:VSYS

CH4:VILIM

此致、

哈迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hardy、

    下面是插入适配器后的事件序列。

    直流电源的上电顺序如下:
    在 VBUS 高于 VVBUS_Conven 后的50ms、启用6V LDO、并且 CHRG_OK 变为高电平
    2. VBUS 首次升至 VVBUS_UVLOZ 以上50ms 后、执行 VBUS 认证。 如果 VVBUS_UVLOZ < VBUS < VVBUS_Conven、则充电器将无法通过 VBUS 认证、并且充电器将每2秒重新认证一次 VBUS。
    3.输入电压和电流限制设置
    4.电池单元配置
    5.150ms VBUS 高于 VVBUS_Conven 后、转换器上电。

    在插入适配器之前、系统由电池供电、因此 VSYS = BATFET 的 VBAT - VDS

    • ILIM_HIZ 通过电阻分压器连接到连接到 REGN 的 VDDA。 在步骤2中、您可以看到 REGN 变为6V (6V LDO)、因此 ILIM_HIZ 电压将变为分压器提供的设置。
    • 根据此设置和其他设置、下一步将执行步骤3和4
    • 在总共~150ms 后、转换器启动、这将开始将 VSYS 调节为最小系统电压、这可能与之前由电池电压驱动的 VSYS 不同。

    如果您将 ILIM_HIZ 设置为0V、则器件将处于 HIZ 模式。 如果您希望使用 Reg0F/0E 来设置输入电流、而不是 ILIM_HIZ 引脚、则需要将 ILIM_HIZ 引脚连接到大于0.8V 的位置、以确保它不处于 HIZ 模式、 并将 ChargeOption2 (Reg32[7]=0)寄存器中的 EN_EXTILIM 位设置为0以禁用 ILIM_HIZ 上的 ILIM 功能并改用寄存器设置。  

    谢谢、

    Khalid