This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1:

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1, BQSTUDIO, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161370/bq78350-r1-bq78350-r1

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOBQ78350

您好!  

我们使用的是 BQ78350-R1、有时电池电压读数会损坏、如下所示

电池类型= 1 49 Votlage = 29237 50电流=-44 51温度= 33 52 SOC = 99 53电池状态= 192 54电池类型 After = 1 55 Votlageter = 3112 56电流 After =-3360 57温度 After=38 58 SOCAfter = 12

任何想法、问题可能是什么。

另一个问题是,是否有任何状态寄存器告诉我们数据已准备就绪,我们可以读取它?  

BR  

巴塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basel、

    我不确定问题可能是什么。 您能否解释一下您是使用 BQStudio 读取数据、还是从系统上的主机读取数据? 对于其中的一些参数、我不确定它们是什么(名称中带有"after")。

    监测器 IC BQ769x0指示何时使用 ALERT 引脚对 BQ78350进行新的测量。 然后、BQ78350将从监视器读取新的测量值并清除该标志。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt  

    主机在我们的系统中读取的数据"之后"表示此读取是在系统完成一个工作周期后进行的、在周期结束时(可能大约90分钟)、我们读取数据、然后"之后"获取数据

    BR  

    巴塞尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我明白了。 因此、我想我不确定我是否理解了这个问题。 电池放电后、电池电压和 RSOC 看起来会耗尽。 哪些读数损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    放电后的电压读数显示电压为3112[mV]、但当我们重新启动系统并读取电池电压时、显示为20000[mV]、我们在电池显示假电压后立即测量了电流、电压也为20000[mV]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定是什么会导致电压读数损坏。 是否在 SMBus 读数被误读的情况下使用 PEC (数据包错误校正)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我们没有。

    另一方面、它看起来不像一个误读、因为始终只有电压看起来损坏了!而且  它也是在电池放电时发生的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basel、

    我不确定是什么会导致这种行为。 我以前没有看到过这种情况。 也许您可以记录整个周期的所有寄存器(以十六进制表示)吗?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、  

    我们可能会面临类似的问题  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1062984/bq78350-r1-wrong-cell-voltage-and-temperature-sensor-readings

    BR

    巴塞尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basel、

    您可以尝试查看您的问题是否与此主题相关-特别是仅影响这些特定单元格读数的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt  

    我们在流程中添加了 rad XREADY 选项、但我们看到了一个奇怪的数据、我们不知道如何解释、或者我们不清楚:

    如您所见、我们每250 [M]次向 BMS 请求数据:

    我们请求的数据按以下顺序排列:

    规格_INFO_COMMAND     = 0X1A、

    PF_ALERT_COMMAND                = 0X52、

    VOLTGE_COMMAND                 = 0x09、

    CURRENT_COMMAND                 = 0x0A、

    TEMRATE_COMMAND             = 0x08、

    Relate_State_of _Charge 命令= 0x0D、

    BATTERY_STATUS_COMMAND         = 0x16、

     

    PF_ALERT_COMMAND 0x52–持续返回0x0031:

    我们在这里错过了为什么 PF 总是返回这些值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Basel、

    您还能读取单节电池的电压吗? 这将有助于解释 SUV 和 VIMR 故障。 我看不到您的温度读数结果-您能否读取所有启用的温度测量值、以了解为什么会触发 SOT?

    此致、

    Matt