This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562231:TPS560430T

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS562231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161325/tps562231-tps560430t

器件型号:TPS562231

下面我们将分析 MPS 直流/直流转换器。 我们需要这些直流/直流开关中 MOSFET 的上升时间(tr)和下降时间(tf)。

TPS562231和 TPS560430T

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik、

    我的同事稍后会给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik

    请告诉我、您在考虑进行比较的输入电压、输出电压和负载是多少?

    谢谢。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ruby 您好,

    VIN=12.7V、VOUT=5V、负载为1A 和0.6A

    我希望这些 MOSFET 上升时间和下降时间来计算功率耗散。

    此致、

    Pratik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik  

    请注意、我们会对 EVM 进行测试并反馈给您。

    BR

    Ruby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pratik

    上升速率为1.06V/ns、下降速率为0.69V/ns。

    希望这对您有所帮助。

    BR

    Ruby