This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62590-Q1:上升时间和下降时间

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62590-Q1, TPS62590, TPS628501-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162235/tps62590-q1-rise-time-and-fall-time

器件型号:TPS62590-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62590TPS628501-Q1

大家好、

您能否分享 TPS62590-Q1的内部高电平和低电平开关上升和下降时间? 客户需要这样做才能进行最坏的情况分析。

谢谢!

簧片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    感谢您的提问。

    让我检查 一下我们是否可以分享任何内容。 我明天会向您提供最新信息。

    这是一个新项目吗?

    TPS62590是一款非常老旧的器件。 对于新项目、我建议使用新的 TPS628501-Q1。

    谢谢、

    Stefano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefano -重复使用旧设计。 与客户合作开发下一修订版的替代器件。 感谢您在上升/下降方面的帮助。 如果无法公开共享、请向我发送电子邮件。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Reed、

    我将在今天晚些时候向您发送一封电子邮件。

    谢谢、
    Stefano