主题中讨论的其他器件: TPS43350-Q1、 TPS43335-Q1、 TPS43332-Q1
您好、专家、
我的客户正面临 TPS43351-Q1短缺的问题、并正在寻找替代解决方案。
我的问题是、
- TPS43351-Q1和 TPS43350-Q1有何区别?
- 除了 TPS43350-Q1、是否还有其他客户不需要更改布局的 P2P 兼容选项?
谢谢!
Eden Wen
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
我的客户正面临 TPS43351-Q1短缺的问题、并正在寻找替代解决方案。
我的问题是、
谢谢!
Eden Wen
您好、PHI、
这里可能会有些困惑。 客户在 TPS43351-Q1上遇到短缺、我们发现 TPS43335是一种选择。
关于您指出的原因、TPS43335上的引脚19 ENC 是指 TPS43351-Q1上的 AGND。 因此、我认为将 ENC 连接到 AGND 是合理的、这意味着禁用升压稳压器。
TPS43335上的引脚36 DIV 是指 TPS43351上的 NC 引脚。 由于我们通过 ENC 禁用升压控制器、因此我认为为 DIV 引脚保持断开也是合理的。
如果有任何误解、请更正。
谢谢!
Eden Wen
Edthan、
看起来我们正在为客户解决同样的问题:-)
除了控制升压功能正确连接所需的引脚之外、似乎也存在电气差异。
栅极驱动器的栅极驱动电流和内部栅极驱动器的 Rdson 是不同的。
对于 TPS43351-Q1、额定电流为1.5A、Rdson 的最大值为2 Ω
对于 TPS43335-Q1、额定电流为0.7A、Rdson 的最大电阻为4 Ω
有什么想法吗?
此致
Carsten