This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62800EVM-892:波特图

Guru**** 665180 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62802
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/962822/tps62800evm-892-bode-plots

器件型号:TPS62800EVM-892
主题中讨论的其他器件:TPS62802

尊敬的 TI 专家:

美好的一天!

我在 TPS62802 EVM 演示板上捕获了波特图、如下所示。

看起来不好。 我可以有 TI 测量的图表。

注:

关于这项措施,我提到了2份文件:

https://www.keysight.com/cn/zh/assets/7018-04767/application-notes/5992-0593.pdf

https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slvubc6b/slvubc6b.pdf?ts=1607478970221&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com.cn%252Fsitesearch%252Fcn%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FsearchTerm%253DSLVUBC6B


谢谢!
祝你一切顺利、

Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    您能否分享测试条件、以便我能够在我们的实验中复制波特图测量? 顺便说一下、您是否修改了 EVM 的任何部分? 如果是、请逐项列出电路板上的更改。

    Vin =?;Vout =?;Iout =?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    我遵循 SLVUBC6B、如图1所示切断布线、并以10欧姆电阻安装 R33。

    VIN=4.2V;VOUT=3.3V;无负载。

    谢谢!

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    PFM 模式下的波特图测量(无负载或光照条件)由于是非线性特性、将不会产生稳定的曲线图。 要检查 PFM 模式下的环路稳定性、您需要在轻负载(PFM 模式)到高负载(PWM 模式)条件下进行负载瞬态测量、反之亦然。 如果输出端没有电压振荡、则控制环路应保持稳定。 您还可以参阅以下应用手册、了解如何在瞬态负载期间使用输出电压波形检查环路稳定性。  

    对于这个器件、PFM 运行通常是稳定的、所以不应该引起关注。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    注入正弦波形、测量响应、然后计算波特图。 这不适用于 TPS62802?  

    如果在 DUT 上施加负载、则会导致噪声。 波特图可能不准确。

    ?mA 电流负载会将 TPS62802从 PFM 模式推至 PWM 模式? 我是说我可以在这种情况下测量波特图。  

    谢谢!

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    请施加=> 500mA 的负载电流以确保器件处于 PWM 模式、然后进行波特图测量。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    在我们的器件上、通常负载电流约为10mA、如果我们在500mA 上测量、是否有任何基准值?

    谢谢!

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    相补角应大于45度。 在 PWM 模式下(例如500mA)。 您可以参考该图进行参考。

    我想再次强调的 是、PFM 模式下的控制环路不应成为令人担忧的问题、因为它本质上是稳定的。  

    •测试条件
    –输入电压= 3.8V
    –Vout = 3.0V
    –Iout = 0.4A
    •结果
    相补角= 93.402
     

     
     
    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    感谢您的耐心。

    与两个波特图相比、似乎没有差异、只是截止了频率较高的部分。 但没关系、这不是我的担忧。

    显然、一段长度的相位曲线会跳变并交叉至-180度、这是可以接受的吗?

    Zhiyuan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    对迟交的答复表示歉意。

    负相位图正常、因为频谱分析仪在超过180度时将图反相的行为。 有关详细信息、请参阅以下链接。

     

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Excel,

    我知道它是周期性的、360度变换是可以的。

    我的意思是、当增益大于0dB 时 、相位小于0度(>180)、这是可以的吗?

    谢谢!

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    是的、相位图> 180度。 没关系。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    您所基于的理论是什么?

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    首先、测得的相位为负值。 为了使用户能够直接从具有增益裕量的图中读取相位裕度、将在大于-180度的任何相位测量中添加360度。 例如、波特图中的60度相位意味着测量值为-300度。

    请参阅图 2和图 3中的说明、以了解详细信息。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Excel,

    根据波特图、我想知道电路何时稳定以及何时不稳定。

    根据您的解释、电路在任何时候都是稳定的、波特图是无用的。 也许我弄错了。

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    我看不到波特图中任何指示控制环路不稳定的部分。 此外、确定电路是否具有稳定控制环路的标准是相位裕度(@增益= 0dB)=> 45度。 波特图就是这种情况。


    您还可以通过执行瞬态负载测试来反查时域中的环路稳定性。 请参阅随附文件的第3页、根据负载阶跃期间的输出电压行为确定相位裕度。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Excel,

    考虑到这一点、输出滞后输入180度@增益> 0dB、会发生什么情况?

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    由于假日季、Excel 将在1月的第一周返回给您。  

    谢谢

    Yann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    如果(附加)相位滞后在穿越频率(增益= 0dB)下超过180度、则控制环路不稳定、而 TPS62802则不是这样。 在低于交叉频率(FC)的频率下、只要环路增益大于0dB、相位滞后就可以超过180度。 有关详细信息、请参阅随附的应用手册。

    顺便说一下、您是否在器件的任何情况下遇到任何环路不稳定性? 如果电路使用数据表中所示 LC 矩阵内的电感器和输出电容器值、则控制环路在整个输出电压和输出电流范围内保持稳定。

    e2e.ti.com/.../control-loop-cookbook_5F00_slup113.pdf

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    谢谢!

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    很棒! 如果您没有进一步的查询、我将关闭此主题。

    谢谢你。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel、

    关于"control loop cook_slup113"、如何定义开环和闭环? 如何推导闭环增益?

    "提及 eq。 2和图2,在 FC (其中 T =1,相关的90° 相位滞后)时,闭环增益 G 下降3dB (相位滞后为45°)。” 为什么(90°相位滞后@T=1、45°相位滞后@3dB 下降)?

    .

    谢谢!

    Zhiyuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zhiyuan、

    开环是指没有反馈的地方、而闭环是指具有反馈电路的地方。 通常、检查环路增益的方法是测量增益裕度。

    如应用手册中所述、由于低通滤波器特性的影响、开环增益在较高频率下会降低。

    此致、

    Excel