This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2776:采用 LM2776设计时的30kHz 杂散

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2776, TPS60403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/961645/lm2776-30khz-spurs-with-lm2776-design

器件型号:LM2776
主题中讨论的其他器件: TPS60403

大家好、

我想请您就我们的客户为什么要 在下面使用 LM2776设计获得30kHz 杂散发表意见:


如果您有任何疑问、请告诉我。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是开关频率。 在 PFM 模式下、它低于2MHz (请参阅数据表的第7.3.2节)。

    有一些具有固定开关频率的电压逆变器、例如 TPS60403。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我同意上述答案。 这是由 PFM 模式操作导致的。

    您是否还尝试降低输出电压并比较噪声性能?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您对该线程 Clemens 和 Febin 的支持、

    在与客户分享您的意见后、我得到了以下答案:

    它们不 会降低电压。 但它们加载了器件、因此它的电流消耗超过40mA。 因此、杂散频率更改为2MHz、即转换器的开关速度。  

    是否有办法在不使用外部滤波器的情况下停止它?

    此致、

    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    首先、此器件无法实现5V 至-5V 的电源轨。 您需要尝试将其设置为较低的输出电压。 最大输出负载是多少?

    输入电压和输出电压中是否都存在噪声杂散? 还请提供所有测量图以供进一步分析。

    您能否分享完整的原理图和布局?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以使用具有固定开关频率的电压逆变器(例如 TPS60403)、也可以减小飞跨电容器的尺寸(请 参阅优化 REG 710的输出电压纹波)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、

    我希望您能解决您的问题。 由于不活动、我将继续并关闭此线程。 如有任何疑问、请联系我们。

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Febin、

    我不再听到客户的声音、因此我假设这个话题现在已经解决了。

    感谢您对 Febin 和 Clemens 的支持

    此致、

    Jonathan