主题中讨论的其他器件:LM74800-Q1
您好!
我正在为 我的两个12V/6A 输入寻找优先级电源多路复用器。 我的是一款71W (PD 侧) PoE 应用、其中包含可选的12VDC 适配器。 12V 适配器输入将57V 至12V 直流/直流转换器输出连接在一起、这正是我寻找解决方案的地方。
LM74800看上去一切都很好。 应用手册《 使用理想二极管控制器并具有强大反向电池保护功能的六种系统架构》介绍了该器件、适用于许多应用、我对电源多路复用感兴趣。 但是、设计支持很小、没有说明电路的功能。 例如:VSNS 在优先级电源多路复用时的工作原理。
遗憾的是、数据表也没有为电源多路复用应用提供太多指示、即使它涵盖了其他应用的设计过程。 您能否分享更多信息/应用手册(如果有)、以帮助您使用 LM74800设计优先级电源多路复用器?
连接上述应用手册中推荐的优先级电源多路复用器电路:
基于 IT 的问题很少:
-AUX LM74800上的 VSNS 如何帮助不打开 VAUX? 连接 VPRIMARY 后、VSNS/SW/OV 引脚如何与 LM74800的关断相关?
假设我在 VPrimary 的输入端实现了更便宜的反向电压保护、那么在 VPRIMARY 路径上使用 LM74800是什么?由于 VPRIMARY 具有优先级、因此每当连接 Vprimary 时、上 LM74800都必须打开 RT? 它就像短接线一样简单。 除了反向保护之外、LM74800在 Vprimary 路径上的其他功能是什么?
-为什么仅在辅助 LM74800侧需要 MOSFET 驱动器(Q5)?
-您是否有关于使用 LM74800的 PMUXing 的更多设计信息、例如此应用的详细设计过程?
谢谢、此致、
ABIIN