主题中讨论的其他器件:PMP10468、 PMP10276
您好!
我想将变压器从 750811647 (输出24V/1A)更改为 750314727 (12V/2A)、以获得12V/2A 的输出。 根据数据表、我需要更改一些电阻器和电容器值。 我尝试获得与参考设计中相同的值、但某些值毫无意义。
更换变压器是否足够、或者我是否应该更换其他东西? 请告诉我、为了获得所需的输出、需要更改哪些值。
提前感谢!
此致、
Majdi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我想将变压器从 750811647 (输出24V/1A)更改为 750314727 (12V/2A)、以获得12V/2A 的输出。 根据数据表、我需要更改一些电阻器和电容器值。 我尝试获得与参考设计中相同的值、但某些值毫无意义。
更换变压器是否足够、或者我是否应该更换其他东西? 请告诉我、为了获得所需的输出、需要更改哪些值。
提前感谢!
此致、
Majdi
您好!
24V 似乎是常用的输出电压。 您是否查看了 TI 参考设计库、以查看是否有可替代使用24V 输出的设计?
在参考设计和变压器方面、您正在使用 的变压器可能会输出12V 电压;但是、您会深陷不连续模式、并且可能无法获得完整的1A 输出电流。 要使12V 正常工作、需要更多的匝数。
请注意、如果您需要、Wurth 也非常乐意为此应用设计一个变压器。 如果您决定要执行的操作、您可以使用一些工具来帮助您进行设计。 您可以使用 Webench 或 Excel 来提供设计所需的内容。
除了改变变压器匝数比之外、您还必须改变 VS 分压电阻器和电流感测电阻器。 除了这些更改之外、24V 参考设计还适用于12V。
此致、
您好!
感谢您的快速回答!
我们使用与 PMP10468相同的设计来获得24V/1A。 我正在尝试使用数据表中的计算以及用于计算的 Excel 工具来获取 VS 分压电阻器和电流感应电阻器的值。 我仍然不明白 PMP10468上的使用值来自何处。 我只需要针对该设计进行计算。 您是否愿意在 PMP10468中上传使用值的计算结果?
我使用计算工具计算电阻器的值、使用新变压器获得12V/2A、但即使我尝试调整这些值、P_Budget 中也有负值。 您是否还可以上传12V/2A 的计算结果?
此致、
您好!
对于 PMP10276和 PMP10468设计、我使用自己创建的 Mathcad 计算文件。
e2e.ti.com/.../PMP10468RevA.mcde2e.ti.com/.../Mathcad-_2D00_-PMP10276RevA.pdf
希望这些文件很有用。
此致、
Sheng-Yang Yu